This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:充电电流限制为0.49A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342155/tps25750-charge-current-limited-to-0-49a

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

我将 TPS25750与 BQ25792和 BQ29700一同用作 USB C 连接器和锂电池之间的电源路径。

通过 USB 电缆吸收的电流大约为0.49A、唯一的例外是我是第一次插入电缆。 第一次插入电缆时、我看到通过电缆输送的电流大约为1.2A。 为什么会发生这种情况?

产生问题:

  1. 将单节锂电池连接到我的 PCB。 电池电压大约为3.9V
  2. 通过 USB C 电缆将 PCB 连接到5V、1.2A 交流/直流适配器。 通过电缆测量的电流约为1.2A、
  3. 拔下 USB C 电缆
  4. 重新插入 USB C 电缆。 通过电缆的电流现在仅约为0.49A。

第4步后、通过电缆的电流随时间稳定。 只有当电池接近100%的容量时、电量才会减少。 我可以根据需要多次拔下并重新插接电缆、但电流保持在0.49A。 这仅是电流为1.2A 的电缆第一次插入。

我注意到、如果我在上述步骤1和2之间短接 BQ29700的 V-和 VSS 引脚、即使在第一次插入时、通过 USB 电缆的电流也为0.49A。 我之所以进行这种尝试是因为之前 BQ29700存在问题、即在连接充电器或 V-和 VSS 短路之前、板无法打开。 我从该论坛了解到、这是预期结果、因为在发生其中任何一种情况之前、器件都处于关断状态。

TPS25750配置:

我填写了 TPS25750的 GUI 调查表、如下所示。 然后、我将其刷写到通过 TPS2552主站 I2C 总线连接的 EEPROM 中。

有什么想法、我为什么会看到这种行为?

GUI 调查表设置

  1. 配置
    • 仅具有 BQ 的受电方
  2. 不适用
  3. 需要什么灌电流功率?
    • 27瓦
  4. 不适用
  5. 支持的 USB 最高速度是什么?
    • USB 3.2第2代
  6. 您是否具有首选数据角色?
    • 主机和器件(DRP)
  7. 您是否具有 USB-IF 提供的供应商 ID?
  8. 您是否具有所需的产品 ID?
  9. 选择要集成的电池充电器组件
    • BQ25792
  10. 电池充电电压
    • 4.2V
  11. 电池充电电流
    • 1.67a
  12. 充电终止电流
    • 0.08A
  13. 预充电电流
    • 0.32安

 

高级设置

  • GPIO0
    • 映射到事件1、"PlugEvent"
  • GPIO1
    • 映射到事件3、Cable_Orientation_Event
  • GPIO2
    • 映射到事件73 "EnableSource"

 

所有上述 GPIO 均配置为开漏输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ONeil:  

    我们将再次对此进行深入探讨、并为您提供答案。  

    此致、
    迪帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    为您提供的另一个数据点:

    当使用支持9V 电压的充电器砖进行测试时、TPS25750由于它会协商 VBUS 至9V 的值、因此实际上似乎工作正常。 但是、电流远小于我的预期。 它通常低于1安培、即使砖型提供高达2A 的电流。 我还没有见过它能提供超过1.5A 的电流、无论电池 SoC 如何。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oneil:

    由于假期、许多设备专家目前不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段