请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90320 我在系统中使用过 UCD90320器件。 我们需要.tifsp、.xml、.hex 所有三种格式用于编程。 每当我使用.hex 文件对 UCD 进行编程时、它会在其中一个电源轨中提供过压故障、而对于.tifsp 和.xml、则在任何电源轨中都不显示任何故障。
xml 文件仅从相同的.tifsp 文件生成。 如何解决该问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.