This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:关于 IADJ 引脚的恒流功能。

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342441/tps92515-regarding-constant-current-feature-with-iadj-pin

器件型号:TPS92515

您好、TI 支持团队、

我们打算在恒流应用中使用 TPS92515、其负载为156mH 和50欧姆(线圈)。

1.是否可以通过 IADJ 引脚设置250mA 的恒定电流? 或者该引脚只能用于控制最大电流、因此用于 保护?

2.另外、将250mA 设置为负载纹波电流为10%是否可行?

此致、

贾格迪什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jagdish、  

    负载目标应用是什么? 用12V 恒定电压为250mA 充电156mH 电感负载最多需要300s。   

    1.可以,可以调节 IADJ 来设置250mA 的恒定电流。 如果您需要精确的输出电流、则可能需要对其进行校准、或考虑使用其他器件、例如 TPS92643。  

    2.是的。 执行更改。 您可以相应地增加输出电容并减小负载中的纹波电流。   

    不过、请先检查我上面的问题。 我要确保负载正确、您可以为此应用选择 TPS92515。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaoguang,

    1.我们的应用是线圈电阻为50欧姆,电感为150mH 的电磁流量计。 它需要由250mA 的恒定电流激励。 它是否适合该负载?

    TPS92515和 TPS92643之间的精度差异也将是多少?

    2.好的,  

    请告知我们 TPS92515或类似 IC 对我们应用的适用性。

    此致

    贾格迪什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jagdish、  

    坦率地说、我对电磁流量计 电源不是很熟悉。 我认为它适用于该负载、而在输出之后可能需要考虑外部 H 桥电路以 替代激励电流方向。  

    TPS92643采用平均电流模式控制 、可实现4%精度的电流。 对于 TPS92515、它感测的是峰值电流、而不是平均电流、因此、负载电流略低于调节的峰值电流、并受电感、温度等某些因素的影响。 等离子均衡器(请参阅 TPS92515数据表中的均衡5、6)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    是的、我们将使用 H 桥来交替线圈中的激励电流。

    感谢您的支持。 我们将使用 TPS92515或 TPS92643。

    此致、

    贾格迪什