请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61376 是否有计算缓冲电容器值的理论或公式?
为了合理计算 缓冲电容器值、我们需要知道哪些条件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有计算缓冲电容器值的理论或公式?
为了合理计算 缓冲电容器值、我们需要知道哪些条件?
尊敬的 Yuan:
输入缓冲电容器在很大程度上取决于系统、尤其是 Vin 电源的特性、Vin 电源之间的电力线长度以及电力线的寄生电感。 通常 使用47μF 至150μF 的输入缓冲电容器。 如果 Vin 电源是理想电源并且 电力线的寄生电感很小、那么即使没有 输入缓冲电容器也是可以的。 输入缓冲电容器的计算方法没有具体的理论或公式。
输出缓冲电容器主要取决于所需的 Vout 纹波以及线路/负载转换期间的 Vout 过冲/下冲。 您可以参考数据表进行计算。
此致
雷