This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:如何测量波形

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343517/ucc28782-how-to-measure-waveforms

器件型号:UCC28782

您好!

我之前在下面的线程中询问了 LPM 行为。
后来、在调查过程中、发现示波器探头导致了此问题。
使用无源电压探头测量 SW 和 GND 之间的值时、两个脉冲之间的差异会变得很明显。
EVM 文档还显示了 LPM 波形、但哪个探头用于在 SW 和 GND 之间进行测量?

此致、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338731/ucc28782-about-lpm-operation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    感谢您与我们联系。

    在 LPM - ABM 转换期间、第一个 PWMH 导通时间内的电容器电压平衡电流通常大于以下 PWMH 脉冲。 如果 PWMH 导通时间过短、无法对 CCLAMP 放电、开关电流的高 di/dt 变化将在高侧开关的关断瞬间流经变压器绕组、因此漏电感将在次级侧整流器上引入高电压应力。  UCC28782自动将第一个 PWMH 脉冲宽度延长大约140%、比后续 PWMH 脉冲长。 可能看起来不稳定性、但实际上它是控制动作的固有行为。

    但关于示波器测量、老实说、II 还不确定、但差分探头应该很好。

    Rgerads,

    哈里什