This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18534Q5A:查询有关连续漏极电流的 CSD18534Q5A

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343573/csd18534q5a-enquire-for-csd18534q5a-regarding-to-continuous-drain-current

器件型号:CSD18534Q5A

我想知道持续漏极电流、TA=25摄氏度、13A 和持续漏极电流(受封装限制)、50A 和持续漏极电流(受芯片限制)、Tc=25摄氏度之间的区别是什么。 如果我的电源电流为20A、那么它是否无法使用、因为 室温下此 MOSFET 的最大值为13A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Po Yang Khor,

    感谢您关注 TI FET。 MOSFET 数据表中的连续电流额定值的计算方法如下面链接中的博客所示。 应用中的实际能力取决于 PCB 布局和层叠以及环境/PCB 最高温度。

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTCP0

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用