This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:最大输出电流

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341503/tps61022-maximum-output-current

器件型号:TPS61022

您好!

在我们的应用中、我们将从单个18650电池("标称" 3.6V 电池、但会在其放电时下降)为 TPS61022供电。 61022输出电压设为5.5V。 我们的最大输出电流峰值为5.2A。

我们计划使用数据表第15页中引用的 Coilcraft XAL6030-102MEC 电感器。

您是否发现使用61022提供这种级别的输出电流存在任何问题?
如果有,请提出任何问题或建议。

相关-我不能完全清楚谷值电流限制与最大输出电流的关系。


谢谢!此致!
杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    您可以使用 TI.com 中的计算工具评估 TPS61022的最大输出电流。

    您会发现、在 VIN=3V、VOUT = 5.5V、IOUT = 5.2A 的情况下、谷值电感器电流为9.83A (假设 eff = 90%)、大于 TPS61022的最小谷值电流限值(6.5A)。

    因此它无法通过3V 输入支持5.5V/5.2A。 在谷值电感器电流小于最小谷值电流限值之前、需要降低输出电流。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    谢谢你的清醒:-)回复! 不知何故、我们错过了该工具、并且范围蠕变增加了当前要求。

    我已经能够通过选择一些不同的继电器来大大减少负载电流。 现在最大电流为4A。
    使用电子表格和新的负载电流、这些数字低于最低谷值电流限值。

    我还有2个问题:
    [1]结温-对于负载电流为4A、效率为90%的5.5V 输出、我估计器件将耗散约2W。 产品的工作环境温度为15C-30C。
    对于布局、您有没有特别建议可帮助散热? 我们计划遵循 SLVAES4 (61022布局指南文档)图10中的布局。

    [2]谷值电流规格;瞬时电流与平均电流-

    在我们的应用中、最大负载电流由一些恒定直流负载(例如继电器)和一些经过 PWM 调节的负载电流组成。 具体来说、有一些加热器元件在1kHz 时以变化的占空比进行脉宽调制(例如、使用晶体管以1KHz 的速率打开/关闭这些元件)。
    为了达到61022必须提供的最大电流、我使用了加热器消耗的峰值瞬时电流。 例如、如果加热器的电阻为5.5欧姆、则开启时的瞬时峰值电流为1A。  但是、如果占空比为30%、则平均电流为300mA。

    我的问题与如何得出谷值电流规格有关-是只是路径中能够流动的最大(峰值)电流(例如、与芯片上器件的尺寸相关)、还是芯片上的平均热量。 如果后者与我们的平均电流消耗更加相关。

    非常感谢您的帮助!
    杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

     有关一般热改进方法、请参阅 SLVAES4的第6节。

    我的问题与谷值电流规格是如何得出的有关-是只是路径中可以流动的最大(峰值)电流(例如与芯片上器件的大小有关)还是芯片上的平均热量。

    首先、最大电流限制与热性能无关。 因此、通常 TPS61022将首先达到电流限值、而不是在热关断时达到电流限值、除非工作环境温度非常高、等等 Ta=100°C。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的支持 Nathan! 非常感谢。

    此致
    杰瑞·莫尔纳