This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:输入电压为1.5V、输出电压为3.3V 时的输出电流范围

Guru**** 2401685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, TPS61299-Q1, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339915/tps61299-the-range-of-output-current-value-at-vin-1-5v-and-vout-3-3v

器件型号:TPS61299
主题中讨论的其他器件:TPS61033

大家好、

您能告诉我输入电压为1.5V 和输出电压为3.3V 时可能的输出电流值的范围吗?

客户考虑此器件用于 AA 电池、并希望了解是否可以在1.5V 下输出400mA。

PS:我在 TI.com 中找不到 SOT563封装(TPS61299DRLR)、但何时 发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    TPS61299具有1.2A 输入电流限制。 因此 Vin*In/Vout=Iout (max)=0.54A。 但如果您需要更大的裕度、可以选择 TPS612997、它具有1.9A 输入电流限制。

    对于 DRL 封装、您可以找到 TPS61299-Q1、它与 TPS61299DRLR 具有相同的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    感谢您的回答。

    是否没有必要考虑输出效率? 您的公式适用于100%输出效率、因此我认为实际值会更低。

    而且我找不到 TPS612997 SOT563、但未来是否会提供?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的、应该考虑效率、这是正确的、我提供了一个粗略估算。 80%的效率会留下很大的 裕度。 目前、TPS612997尚未对接、您可以参考 TPS61299-Q1 1.2 SOT 封装或 TPS612997YBHR、WCSP 封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    谢谢你。 对于封装、不会发布非 Q1级器件? 在价格方面、客户希望使用非 Q1 SOT 封装。

    如果您有计划、我建议客户将  TPS61299-Q1用于原型生产、将非 Q1用于大规模生产。 我想知道 RTM 是什么时候。

    最好的正餐

    宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉添加了问题、但您是否有其他设备需要满足以下要求作为另一种选择?

    • 要求:
      输入电压1.5V
      输出电压3.3V
      输出电流400mA
      适用于 AA 电池使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    您可以参考 TLV61070和 TPS61033等其他器件。 但我不认为他们是更好的选择,根据这个应用, 299是更好的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    感谢您的回答。 没有计划发布  TPS61299 非 Q1 SOT 封装? 客户希望知道 RTM 是何时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:  

    TPS61299无 SOT 封装。 仅 DRL 封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    我可以查看 TI.com 中的 TPS61299DRLRQ1、但看不到 TPS61299DRLR。 我想知道  TPS61299DRLR RTM 是什么时候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    TPS61299Q1和  TPS61299DRLR 实际上是相同的。  TPS61299DRLR 的时间表仍不确定、如果您坚持使用此 device.nini-zhong@ti.com、您可以通过电子邮件联系我