This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3470A:复位阻抗和最大上拉电阻

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3470A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343362/lp3470a-reset-impedance-and-max-pull-up-resistor

器件型号:LP3470A

主题器件型号正在低功耗应用中使用。  因此、在复位线上使用了很大的上拉电阻。  在本例中为750k、上拉至3.3V。  我们观察到、大约一半的器件按预期运行、大约一半的器件没有运行。  观察到的主要差异是输出端的电压。  在能够正常工作的器件上、观察到~3.1V、这正是我们的预期。  则可以观察到出现故障的单元的电压介于2.6V 和2.9V 之间。  此外、如果在电路中测量上拉电阻、则在通过装置上观察到~745 - 750k Ω。  在故障单元上、观察到~400k 到~720k 的任何位置。

1.这是由于 LP3470A 的输出电阻导致的问题吗?  它能有很大的差异吗?
可以通过使用较低的上拉电阻来解决此问题(数据表中引用了100k)吗?

或者、如果每个器件的输出电阻一致、则它们可能在组装/焊接或测试中损坏(器件的输入端连接到实验室电源)。  在声明之前、我需要确保设计没有可疑之处。

3、 是否有其他想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    我将不得不再次与我们的设计团队核实您的问询。 我将在收到回复后进行更新。

    在发生故障的设备上,观察到从~400k 到~720k 的任何位置。

    为什么外部上拉电阻的变化范围如此之大? 由于 LP3470A 是开漏输出、因此它不应影响外部上拉电阻器的值。  

    杰西