This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:图腾柱 PFC

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343352/ucd3138-totem-pole-pfc

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:PMP20873

大家好、团队

 我的客户对用于其大约15kW 产品的三相交流输入图腾柱 PFC 感兴趣。

 他们 希望通过将 PFC 输出电压改变为最大可能范围来使用该电压。

交流输入电压如下:

   相间输入电压:350 ~ 450Vac
   (最小相间输入电压:200VAC)  

 可能的最小和最大输出电压是多少?

此致、

kW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、KW、

    感谢您关注 UCD3138x 器件和图腾柱 PFC。 我们的高度相关设计是 PMP20873: https://www.ti.com/tool/PMP20873。

    升压 PFC 需要至少升压 最大输入电压并具有一定的余量。 在450VAC 下、峰值电压将为450V*√2 = 636V。 650V 是目标最小输出电压。 升压 PFC 理论上具有 不受限制的最大输出电压、但实际上升压转换器的输出电压最高只能达到~3-4倍左右。  但是、不建议具有宽输出电压范围、因为效率会降低。 当升压输出最小化时、效率将达到最大。 最好在 PFC 之后具有单独的直流/直流级。   

    升压 PFC 的总体概念对于图腾柱 PFC 应该相似。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathan。

    感谢您的信息。

    Br、

    kW