This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808E:TPS3808引脚6 (VCC)&引脚5 (sense)最大额定电流((限流)是?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343444/tps3808e-tps3808-pin6-vcc-pin5-sense-maximum-rating-current-limited-current-is

器件型号:TPS3808E
主题中讨论的其他器件:TPS3808

 TPS3808 PIN6 (VCC)和 PIN5 (SENSE)的最大额定电流((限流)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

     对于固定阈值器件、ISENSE (max)= 1.25uA、对于可调阈值器件、则为25nA。

    IDD (最大值)= 1.5uA

    杰西