This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:TPS35AA38AGADDFRQ1

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338009/tps35-q1-tps35aa38agaddfrq1

器件型号:TPS35-Q1

我在 设计中将 TPS35AA38AGADDFRQ1用作看门狗复位 IC。 下面是原理图。


Crst=100nF、trst= 500ms。  

TWD= 6.66秒。

在软件冻结的情况下、我希望每隔6.66秒出现500ms 的复位脉冲。 它也如预期的那样正常发生。

然而、在其中一个电路板中、IC 持续保持 RESET 引脚、而不是以脉冲形式(低500ms、高6秒)保持。

IC 没有输出锁存功能。

我不确定这是组装问题还是 IC 行为。

在我们拆除、清理、重新刷新和重置之后、该器件开始按预期正常运行。

您能告诉我问题出在哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、  

    是正确的、该器件没有锁存功能。 将提供一个稳定 低电平 RESET 输出的2个条件是 VDD < Vit 和 MR = LOW。 此外、连接复位的 GPIO 可能灌入过大的电流、从而阻止复位引脚变为高电平。  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了10K 的上拉电阻、输入电压= 3.3V。 根据数据表的建议、电流消耗小于500uA。 我希望这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有什么器件与您的 ESP_RESET 网络连接?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个10k Ω 上拉电阻器和1uf 电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     10k 上拉电阻器和1uf 电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    查看提供的原理图应该不会有任何问题。 下面我确实有一些澄清性问题。

    [quote userid="555589" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338009/tps35-q1-tps35aa38agaddfrq1通过删除、清理、重新刷新和重置后开始按预期正常工作。

    当您说"重新刷新"时、此原理图中的重新刷新内容是什么?  

    对于 Toggle_Switch 器件、我假设它是简单的开关还是按钮?

    杰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是用于手动复位的简单按钮。 重新刷新用于 MCU(有时重置后 WDI 引脚也是全时低电平,该问题与看门狗 IC 无关,在这里不适用 )。

    在复位引脚连接电容器是否会使其永久锁定? 它是1uf 的负载电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    1uF 电容器位于较高侧、我们通常建议最多仅为0.1uF、但1uF 不会导致问题。  MCU 的 GPIO 可能设置不正确。 例如、如果 GPIO 未设置为高阻抗输入、则 GPIO 可能会灌入过多的电流、这将阻止复位保持高电平。  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 但是、当我从 MCU GPIO 断开看门狗复位时、它会被拉高。 它从看门狗 IC 下拉。

    EMI/EMC 是否会导致此类问题? 由于引脚上存在一些瞬变、一些较高电流的导线正在附近通过? 但它可以导致永久复位而不会损坏。 因为下电上电后 IC 正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 MCU 断开与看门狗且 WDI 无输入时、RESET 引脚是否在超时期间在高电平之间切换、然后在复位期间切换为低电平?  

    如果故障可重现、则可以测量 RESET 和 GND 之间的阻抗。 如果器件正常工作、您应该会看到当 WDI 没有输入时、电阻会在几百欧姆的低阻抗到高阻抗之间切换。  

    流经大电流导线的电流有多少?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、IC 持续保持复位引脚为高电平、MCU 正常提供 WDI。 移除看门狗 IC 的电源并再次进行连接后、该器件再次开始工作。

    电流约为60A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    IC 持续保持复位引脚为高电平,MCU 正在正确地提供 WDI

    这是预期行为。

    对于60A 并联布线、它是否在同一层上? 如果这会是问题、我会联系我们的器件。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我想说的 是 IC 使 RESET 引脚持续保持低电平(不是高电平)、MCU 正在正确提供 WDI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monica -我们的团队将在2天内回复、很抱歉延误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    您是否碰巧有办法在 ESP_RESET 输出和 MCU 输入之间添加阻尼电阻器?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可行。 优先选择什么价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10K 应该没问题。 如果这是受电流问题、意味着 GPIO 可能未正确设置、您将看到 ESP_RESET 将根据上拉电压上拉至某个部分。

    杰西