This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616如何编写代码以实现环网通信

Guru**** 2384080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342421/bq79616-bq79616-how-to-write-code-to-implement-ring-communication

器件型号:BQ79616

您好

  我们使用 bq79616和 bq79600构建了 BMS 系统、现在可实现单向通信。 我们需要建立环网通信、但不知道如何通过编程来实现。 您能给我一个示例程序或代码片段吗? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我们有一些示例代码、可能对您的情况很有用。 我已授予您 mySecure 对包含我们的示例代码的文件夹的访问权限。 如果您对这些样片代码有任何具体技术问题、请打开新的 E2E 主题、我们的技术团队可能会提供进一步的帮助。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您能给我一个链接吗?  我不知道在哪里可以找到您提到的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张磊:

    要访问您的 mySecure 文件夹、请 选择 TI 个人资料旁边的下拉菜单并选择"Secure Resources"。 您应该能够打开包含示例代码的文件夹。 请参考下图进行参考。

    如果您对样片代码有任何进一步的技术问题、请打开新的 E2E 主题。 希望这件事被清除了!

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢!!