This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51386:规格检查

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343283/tps51386-spec-check

器件型号:TPS51386

您好

将输入电压从5V 调节到25V 时、以下产品的频率会下降? 如何设置电感器?

TPS56387

TPS51386

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输出电压是多少? 您可以参考 下表选择电感器。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aurora

    谢谢!

    当输入电压为5V ~25V 时、输出电压为3.3V、频率是否会下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在轻负载期间会降低频率、以提高轻负载效率。  在重负载或满载条件下不会降低频率。 在设计电感器时、应根据满载时的输出电流和频率进行设计。 谢谢。

    奥罗拉