This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51513:用于 LPDDR5的 TPS51488下一代产品

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343230/tps51513-tps51488-next-generation-for-lpddr5

器件型号:TPS51513
主题中讨论的其他器件:TPS51488

团队成员

此电源轨额定电流的 Intel ARL-H 电源图(v0.7),

现在、新项目 VDD2 Spec 9.85A TPS51488的最小电流限制 8.2A ,这是不够的。

请提供您的建议、非常感谢

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我的同事 Aurora 将在下周结束前给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia

    感谢您的回复

    我们能很快得到结果吗?

    他们还调查其他供应商解决方案。 我们需要快速完成。

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    8.2A 是谷值电流限值。 因此、客户可以通过选择更小的电感器来获得更大的峰峰值电感器电流。  这可用于输出电流为9.85A 的情况。  但如果客户有这样的设计、请联系我们查看原理图和布局。 谢谢。

    奥罗拉