This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:工作模式和 WEBENCH 上的 I2C 地址设置

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342297/tps55289-operating-mode-and-i2c-address-setting-on-webench

器件型号:TPS55289

您好!

问题1
当我将 I2C 地址设置为74H 并执行 WEBENCH 时、生成了一个配置、其中 MODE 引脚连接到 GND、如下面的②所示。
数据表中的引脚功能规定、当将其设置为74H 时、必须将其设置为高电平。 我是否应该优先查看数据表内容以供参考、而不是 WEBENCH?

问题2
数据表指出 MODE 引脚用于设置 I2C 地址。 如① Ω 和③ Ω 中所示、在 WEBENCH 的设置中、具有不同常量的 Rmode 被连接。
电阻常数的这种差异意味着什么?

问题3
我们正在考虑使用 VIN = 5V 至24V 且 VOUT = 5V 的配置。 如果您在 VIN=5V  且 VOUT =5V 时有任何疑问、请告知我们。
我担心当 VOUT 时可能会有异常行为。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的联系。

    1.很抱歉、Webench 仿真中可能有一些错误、请始终以数据表作为首选参考。

    TPS55289使用 MODE 引脚选择 I2C 目标地址、当连接到低电平时、I2C 目标地址为75h。

    2.当 Vin=5V 且 Vout=5V 时没问题。  当输入电压接近输出电压时 、该器件将在降压/升压模式下工作、而 TPS55289在单周期降压模式和单周期升压模式之间交替。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     布莱斯、您好!

    感谢您的答复。

    问题2
    数据表指出 MODE 引脚用于设置 I2C 地址。 如① Ω 和③ Ω 中所示、在 WEBENCH 的设置中、具有不同常量的 Rmode 被连接。
    电阻常数的这种差异意味着什么?

    Q2呢? 连接了不同的 Rmode、这意味着什么吗?

    在 EVM 电路图中、似乎未插入任何上拉或下拉电阻器。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您指出。 Webench 模型应该有一些错误。 请 始终将数据表作为第一个参考。

    在 EVM 中、我们有跳线连接1引脚和2引脚 JP3、以设置 MODE=高电平、或连接2引脚和3引脚、以选择 MODE=低电平。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    因此、上拉和下拉电阻是否不是必需的?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

     不需要上拉电阻器或下拉电阻器、您可以选择图1或图2来选择相应的 I2C 地址。

    图1.

    图2.

    BRS、

    布莱斯