您好!
问题1
当我将 I2C 地址设置为74H 并执行 WEBENCH 时、生成了一个配置、其中 MODE 引脚连接到 GND、如下面的②所示。
数据表中的引脚功能规定、当将其设置为74H 时、必须将其设置为高电平。 我是否应该优先查看数据表内容以供参考、而不是 WEBENCH?
问题2
数据表指出 MODE 引脚用于设置 I2C 地址。 如① Ω 和③ Ω 中所示、在 WEBENCH 的设置中、具有不同常量的 Rmode 被连接。
电阻常数的这种差异意味着什么?
问题3
我们正在考虑使用 VIN = 5V 至24V 且 VOUT = 5V 的配置。 如果您在 VIN=5V 且 VOUT =5V 时有任何疑问、请告知我们。
我担心当 VOUT 时可能会有异常行为。
谢谢。
科诺