This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:LM5122:关于 PMP22819 (450W LM5122)测试报告的问询

Guru**** 2507505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343497/re-lm5122-inquiry-regarding-pmp22819-450w-lm5122-test-report

您好、Bob Sheehan、

使用最少的接线进行测试后、确认工作正常。 事实证明、问题在于接线、而不是电源。

另一个问题是、

1) 1)进入断续模式时、HO 和 LO 引脚是否都变为低电平、输出电压是否降至关闭状态?

2) 2)进入断续模式时(根据数据表中的波形)、只有压降(例如、从12V 到8V)而没有达到0V 是否正确?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jungsoo、

    1) 1)您可以从图26中找到、在断续模式下、HO 为高电平、LO 为低电平。 因此、输出电压等于输入电压。

    2) 2)对于升压、输入电压将始终传递到输出电压。

    此致、

    峰值