请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74502-Q1 大家好、
我的客户正在 其项目中评估 LM74502-Q1、您能帮助审查并给出一些评论吗? 谢谢。
当使用 LM74502-Q1作为反向连接保护解决方案时、客户会发现它无法实现反向连接保护效果。
实验条件:电源:13V、20A 限流。
两个 MOS 的最大 DS 电压为40V、 稳压器二极管稳压为15V。
此致、
常春藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在 其项目中评估 LM74502-Q1、您能帮助审查并给出一些评论吗? 谢谢。
当使用 LM74502-Q1作为反向连接保护解决方案时、客户会发现它无法实现反向连接保护效果。
实验条件:电源:13V、20A 限流。
两个 MOS 的最大 DS 电压为40V、 稳压器二极管稳压为15V。
此致、
常春藤