This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:RT1720替代

Guru**** 2511975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342617/tps25924-rt1720-replacement

器件型号:TPS25924

团队成员

我们是否有 RT1720的任何其他替代产品?

客户需要汽车版本

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    他们需要集成解决方案还是热插拔解决方案? 您能解释一下客户是如何使用 RT1720的。

    我将从那里的网站添加 RT1720的一些功能。

    • 宽输入工作电压范围:5V 至80V
    • 负输入电压额定值为−60V
    • 可调节输出钳位电压
    • 可调节过流保护
    • 用于故障保护的可编程计时器
    • 低关断电流
    • 内部电荷泵 N-MOSFET 驱动
    • 针对过压快速关闭80mA MOSFET。
    • 故障输出指示

    您能告诉我哪一个特性在他们的应用中非常重要吗? 比如电压范围或负输入电压额定值? 等等  

    我还将这个主题分配给我处理高电压电子保险丝的同事。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    由于我们有直接的讨论、我现在结束该话题。 请单击"已解决"、以便从终端也将其关闭。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    非常感谢您的帮助

    BRS

    布赖恩