This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:TPSF12C3是否可用作 sigle 相位?

Guru**** 2771075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343108/tpsf12c3-does-tpsf12c3-can-be-use-as-sigle-phase

器件型号:TPSF12C3

你(们)好。

因为客户希望 将 TPSF12C3作为产品的通用部分。

 TPSF12C3是否可用作单相电源系统?  

如果需要。 您能提供一个示例电路吗?  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、三相部件可用于单相电源系统。 客户需要将 SENSE1和2连接在一起、并将感应3和4连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    没问题。 很高兴为您提供帮助。