This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:CINJ 电容和 TVS 规格

Guru**** 2034120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331660/tpsf12c1-cinj-capacitance-and-tvs-spec

器件型号:TPSF12C1

大家好、

似乎规范在共模扼流圈之间使用 CX2来向 L 侧注入反相、 CX2和 CINJ 之间的电容关系是否有定义?

据说 INJ 在 SHUTDOWN 模式下被拉低、但断电后 SENSE 和 INJ 引脚会发生什么情况?

插入24V TVS 来保护注入电容器 CINJ、但选择24V 的原因是什么?
INJ 引脚电压的绝对最大额定值为 VDD、因此我怀疑是否使用24V 产品而不是18V 产品。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobata-San、

    是的、您可以使用 CX2在电源线路上提供 CM 低阻抗。 另一个选项是使用两个注入电容器、每个电源线一个。 X-cap 应具有低 ESL,使其自谐振频率大于1 MHz。

    当 IC 未上电时、INJ 引脚悬空。 此外、在所有条件下、每个 SENSE 引脚到 GND 都有10kΩ。

    TVS 位于注入电容器的底部、而不是 INJ 引脚上。 阻尼网络阻抗串联出现、可防止出现任何过压。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim-san:

    CX2和 CINJ 之间是否存在容量关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、CX2和 Cinj 彼此独立。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tim-San、

    根据应用手册和数据表、CX2具有2.2uF 的大电容。

    我想这样做的原因之一是注入 L 相。

    是否有关于需要多少 UF 或更多的规定?

    CINJ 端子处的 TVS 是否是用于抑制阻尼网络中发生的振铃的保护元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林山、

    是否有关于需要多少 UF 或更多 UF 的规定?

    根据设计要求、添加更多 X 电容会增加电抗功耗。 此外、必须使用安全电阻器来释放存储在 X 电容器中的能量。 安全法规规定、拔下电源线时、任一端子的电压必须低于初始额定施加电压的30%。

    CINJ 终端的电视是否是抑制阻尼网络中发生振铃的保护元素?

    添加 TVS 可保护 INJ 引脚免受浪涌事件的影响。 INJ 电容器处于 nF 范围内、因此 CINJ 另一侧的电压可以增加到 INJ 引脚的绝对最大电压额定值以上。 为了保护 INJ 引脚免受过压事件(如浪涌事件)的影响、添加 TVS 二极管将为 INJ 引脚提供电压钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben-San:

    请告诉我该如何决定 CX2的容量。 是否需要切断并尝试使用2.2uF 电容作为起点?

    如果 TVS 保护 INJ 端子、24V TVS 是否不会超过最大额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林山、

    X 电容的值由 滤波器目标用扼流圈漏电感滤除的差模电流的频率决定。 漏电感和 X 电容值形成转角频率、以降低差模噪声。 以下链接为您提供了一些有关 DM 噪声的见解。

    https://www.x2y.com/appnotes/emi/2001.pdf

    INJ 引脚的绝对最大值为 VDD、为18V。 添加 TVS 二极管时、二极管位于 CINJ 或 C10的下方、如附加图中所示。 在浪涌事件期间、阻抗网络 Zd1、Zd2和 Zd3在确定 INJ 引脚上的电压时发挥作用。 使用击穿电压为24V 的 TVS 二极管时、引脚上的电压不应高于 ABS MAX。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben-San:

    由于浪涌电压由 Zd2和 Zd3分压、我们是否应该将 TVS 关断电压视为 VINJ*(Zd2+Zd3)/Zd2?
    数据表显示为24V 的原因还有其他吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林山、

    是的、正确。 Zd2和 Zd3的阻抗将提供通向 GND 的电流路径、并在发生浪涌事件时对 INJ 处的电压进行分压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben-San:

    尽管数据表中指定了24V TVS、但 INJ 引脚的最大额定值为 VDD。

    TVS 只要高于 VDD 电压、是否可以低于24V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林山、

    是的、TVS 可以更低一点。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林山、

    关于此主题还有其他问题吗? 如果没有、请点击"Resolved"以关闭主题帖。

    谢谢。