This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:无 I2C 时的 FB 设计

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342457/tps55288-fb-design-if-no-i2c

器件型号:TPS55288

您好!

如果没有 I2C 并希望通过外部分压器将 FB/INT 用作反馈。

我可以知道是否可以使用吗? 什么是 FB 基准电压?

根据 Webench 设计、VFB 为1.129V、但我在数据表中找不到此信息。

webench.ti.com/.../SDP.cgi

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的联系。

    如果没有 I2C、建议选择非 I2C 和外部反馈版本的 TPS552882。

    没有 I2C、TPS55288的输出无法启用。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryce。

    祝你度过美好的一天!

    BRS、