This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:TI PSpice 仿真失败

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343385/tps631000-ti-pspice-simulation-fails

器件型号:TPS631000


**03/28/224 11:53:01 **** PSpice 23.1.0 (2024年1月30日)*** ID# 0****

**配置文件:"SCHEMATIC1-schematic 1"[c:\Users\sgill\documents\\simulati


****电路说明



**创建电路文件"schematic 1.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地图书馆:
*来自 C:Spice_Install \CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTCD\23.1.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]段:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib "nom.lib"

*分析指令:
。 TRAN 0 10ms 0
。 OPTIONS ADVCONV
。 OPTIONS FILEMODELSEARCH
。 PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
。 Inc "..\SCHEMATIC1.net

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*来源 DESIGN1
C_C3 0 N00489 22u TC = 0、0
L_L1 N06508 N06504 1U
R_R2 N00738 N00634 511k TC = 0、0
R_R3 0 N00738 91k TC = 0、0
C_C6 0 N00634 47u TC = 0、0
I_I1 N00634 0直流1a
V_V1 N00489 0
+pulse 0v 3v 10ns 10ns 10ns 20ms 2s
X_U1 N00634 N06504 N06508 N00489 N00489 0 N00738 TPS631000_STARTUP
+参数:SS=0

****恢复"Schematic 1.cir"****
。 结束

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U57的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U62的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U52的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U50的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U60的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U55的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U49的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U58的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U53的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U63的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U48的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U47的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U56的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U61的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U51的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U59的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U54的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U64的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U75的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U68的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U60的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U82的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U70的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U74的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U63的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U66的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U80的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U72的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U78的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U64的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U47的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U61的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U76的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U83的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U71的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U67的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U81的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U59的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U69的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U65的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U73的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U62的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U79的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U77的接口节点数不正确。

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U34_U84的接口节点数不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Gill、您好!

    您是否曾尝试过 PSPICE 或 PSPICE for TI?   如果我们使用 PSPICE for TI、该模型会有一些问题、那么您可以尝试使用 PSPICE、大多数情况下、问题将得到解决。

    此致

    陶氏