This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:当使用镍氢电池的 ChemID 时、SoC 为0%

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334083/bq34z100-g1-soc-is-0-when-using-chemid-of-nimh

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVMBQ34Z100GPCCHEMBQSTUDIO

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们正在考虑使用安装了 BQ34Z100-G1的评估板 BQ34Z100EVM 来实现3节镍氢电池配置。

首先、将默认的"bq34z100_g1_vo_16_build_17.srec"文件编程到器件中。

我知道默认设置是锂离子电池、但扫描后会显示电压和 SOC。

在此状态下充电时、会显示正确的电流和电压、还会显示 SOC。

如果您在此处停止充电(并关闭、扫描)、将 ChemID 编程为镍氢电池的0x6122、并开始充电(并打开、扫描)、SOC 将为0%。

我浏览过 E2E 网站、虽然也有类似的问题、但没有列出问题和对策。

我通过将参数从 Lion 1电池的初始值更改为 NiMH 3电池进行检查、但发生了一个问题、其中 SOC 变为0%。

经过各种尝试、镍氢电池的 ChemID 似乎有负面影响。

/*电池信息*/

类型:镍氢电池

电池:3节、3.6V (每节1.2V)

密度:3140mA

e2e.ti.com/.../bq34z100g1_5F00_NiMH3cell.gg_5F00_ChangeParam.xlsx

如果您有任何意见和建议、我将不胜感激。

此致、
毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否使用 GPCCHEM 工具获得 DOD%误差低3%的 chemID 匹配结果?

    如果是、您能否共享用于获取匹配的数据以及与您共享的报告文件。

    您是否完成了学习循环并达到学习状态0x06?

    您能否共享 SOC 错误的 bqstudio 日志文件?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    您问题的答案是"否"。

    正如我询问过的、当我连接镍氢电池、将 ChemID 设置为镍氢电池、然后充电/放电时、SoC 变为0%。

    对于锂离子电池、即使使用 DOD 为3%或更多的 ChemID、SOC 也绝不会变为0%、这就产生了这个问题。

    首先、在该状态下、我们将尝试获取周期数据来提供给 GPCCHEM。

      1.将镍氢电池连接到 BQ34Z100EVM

      2.在 bqStudio 中设置镍氢电池的任何 ChemID

      在 bqStudio 中设置镍氢电池参数

      4.电池放电

      5. 3小时以上 GPCCHEM 充放电周期

    我计划按照上述步骤操作、但现在只要我执行步骤4、SOC 就将为0%。

    即使 SOC 为0%、也可以继续执行步骤4和5、对吧?

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请分享您输入到 GPCCHEM 工具中的数据以及您一旦有可用就会收到的报告。

    GPCCHEM 工具不使用 SOC 作为参数、因此错误报告 SOC 无关紧要。

    本文档介绍了如何为 GPCCHEM 工具收集数据- 化学 ID 选择工具(GPC)简易指南(修订版 A)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    我在获取数据以提供给 GPCCHEM 时发现了一些东西。

    如果您按照 SLVA275A 化学 ID 选择工具(GPC)简易指南中的步骤操作、结果将如下所示:

      将 ChemID 从 Lion 更改为 NiMH (显示 SOC%而不是0%)

      将参数更改为镍氢电池3节(显示的是 SOC%而不是0%)

      对电池放电、将其清空、以准备 GPCCHEM 数据采集。 (此时 SOC 变为0%)

      按原样放电至终止电压(SOC%保持在0%)

      开始充电以获取 GPCCHEM 数据 (SOC%保持在0%)

      电池充满电时、SOC 显示为100%。

    从此处执行放电周期、但在该周期内执行了 Windows 更新、并且无法完全采集数据。 但是、当前 SOC%不是0%、但会显示一个特定的值。

    例如、即使您过去已正确调整了学习周期、在首次连接电池时、SOC%是否可能为0%?

    我将在获取时共享 GPCCHEM 数据。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SOC 值表示在获得正确的化合物匹配之前什么都不会发生。 电量监测计需要的电压将不同于接收到的电压。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    我们将分享我们提供给 GPCCHEM 的数据以及从 GPCCHEM 收到的报告。

    e2e.ti.com/.../8507.GPC_5F00_ChemID_5F00_Data_2D00_report.zip

    e2e.ti.com/.../8507.GPC_5F00_ChemID_5F00_Data.zip

    ChemID 希望使用"6116"运行学习周期。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的放电曲线看起来不坏、6116 ChemID 匹配中的5%误差也不是很糟糕。 我们建议使用3%或更低的精度、以获得最佳精度。 不过、我相信我们可以改善您的 ChemID 匹配情况、存在较大的温度尖峰、其中电池的温度会升高约15摄氏度。 请参阅下表?

    您的热敏电阻位于何处?

    您在电池组上使用的是内部热敏电阻还是热敏电阻?  

    电池是否处于露天环境中?

    如果我们可以降低这个温度、 我相信您将获得更好的 ChemID 匹配。 ChemID 匹配过程对于报告 SOC 非常重要。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    感谢您的评论。

    我们上传的数据使用了电池热敏电阻。

    -

    即使对于过去使用过正确 ChemID 的器件、问题也是在连接已老化的电池时、SOC%也不会正确显示并显示为0%。

    因此、如果使用过去的 CHEMID、不仅 SOC%是0%、而且如果获得新的 CHEMID、它将是与以前不同的 CHEMID。

    在您的支持下、我能够理解这个问题。

    我将尝试在不使用电池热敏电阻的情况下从 GPCCHEM 获取和检查 CHEMID。

    我将关闭此问题。

    此致、

    毫米