This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:软启动(3)

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342200/ucc28950-soft-start-3

器件型号:UCC28950

感谢您的答复。

我还有一个问题。

我想问一下转换器如何通过软启动工作。

请参阅波形。

当 VSS 电压达到0.55V 时,OUTA、B 信号将输出几个脉冲。

但是、输出会在那之后立即停止。

之后,当 VSS 电压达到大约3V 时,OUTA,B 信号再次被输出,并且 DCDC 转换器输出电流。

【问题】

1.我想知道为什么 OUA ,B 信号输出几个脉冲,然后立即停止。

2.我想知道是什么触发了 OUA 信号再次开始输出脉冲。

请确认。

此致。

e2e.ti.com/.../0820.Waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将很快与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎触发了突发模式。 如果 R_TMIN 过大、则第一个突发具有较大的脉宽、从而导致大尖峰电流。 您可以尝试使用较小的 R_TMIN。

    谢谢。
    肖恩