This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:如果一个电源出现故障、将斜降所有电源

Guru**** 2927680 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343371/ucd90120a-ramp-down-all-supplies-if-one-supply-has-a-fault

器件型号:UCD90120A

各位专家、您好!

已附加 UCD90120A xml 文件项目。 如果引脚42 GPI3被拉低、我想将所有电源从电源轨1斜降至电源轨11。 所附文件中需要进行什么设置? 请提供帮助。

谢谢、Abhijite2e.ti.com/.../UCD90120A-_4000_-PMBus-Address-65d-Project.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Abhijit,  

    我们的主题专家不在镇上、下周会与您联系。  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Abhijit,  

    可以使用"引脚选择电源轨状态(PSRS)、只要 GPI3 (引脚42)为低电平、就会将电源轨1斜降至电源轨11:

    • 将电源轨1设置为电源轨11的 ON_OFF_CONFIG (02h) 以使用 OPERATION 命令。
    • 将 GPI3极性设置为"高电平有效"。
    • 配置 PSRS、使其在 GPI3有效时打开 R1至 R11、并在 GPI3 无效时关闭 R1至 R11。 R12的 ON_OFF_CONFIG 设置为"始终"=> GPI 状态不会影响 R12。

    请注意、只要 GPI3生效、或发送操作(01h)命令来命令导通电源轨、R1至 R11就会导通。

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)