This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C40:设计软启动策略

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C40
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343387/ucc38c40-designing-soft-start-strategy

器件型号:UCC38C40

大家好!

我想问一个有关要应用于 UCC38C40输出引脚的软启动原理图的问题。 我在"应用中的实际注意事项"部分中找到了有关这一点的
电流模式电源"、根据以下图片:

任何评论、建议或提及都将大有帮助。 我不确定 RC 网络中的元件值、因此决定来咨询、因为可能有人会帮忙。

提前感谢、

Henrique。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在数据表中可以找到相同的内容。 RSS 提供为 CSS 充电的电流对 CSS 电压充电关闭晶体管的时间就是软启动时间。 因此、在您知道需要什么软启动时间之后、计算该充电时间以选择 RSS 和 CSS 值。 通常、CSS 在0.1uF 和1uF 之间拾取、然后根据软启动时间需要 RSS。