This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:主动供电 USB 集线器中端口之间的电流分配/共享

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343255/tps2553d-current-distribution-sharing-between-ports-in-actively-powered-usb-hub

器件型号:TPS2553D

您好!
我正在使用 USB2517 (6端口)和 USB5806C (6端口)设计 USB 集线器。 集线器采用主动供电、并作为 SMARC SOM 计算机载板的一部分。

我的问题是关于5V PSU 电流能力要求以及 USB 合规性。 理论上、我需要6 x 0.5A + 6 x 0.9A、即总共5V/8.4A。 但是、该功率将永远不会用于终端用户应用。 终端用户将在50%的端口中使用低功耗 USB 器件。

每个端口是否都能够同时提供其标称电流(USB 2.0为0.5A、USB 3.2为0.9A)?

我们是否可以使用共享电源资源(例如、对于连接到 USB 集线器的2个具有/over_current 反馈的 USB 2.0端口、使用5V/0.6A)、前提是每个端口还将有其自身的0.5A 电流限制、/over_current 反馈连接到集线器?
如果另一个端口的电流消耗低于0.1A、则每个端口都能够提供0.5A 电流。 此外、两个端口的总电流要求将仅为0.6A、而不是典型的1A。

关于 USB 3.2端口的问题相同。 不同端口电流值。

我们是否可以使用共享电源资源(例如、对于连接到 USB 集线器的2个具有/over_current 反馈的 USB 3.2端口、其5V/1.05A)、前提是每个端口也有其自身的0.9A 电流限制、/over_current 反馈被连接到集线器?
如果另一个端口的电流消耗低于0.15A、则每个端口都能够提供0.9A 电流。 此外、两个端口的总电流要求将仅为1.05A、而典型值为1.8A。

谢谢!
P·森弗莱克
高级硬件工程师
赛文电子股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petr:

    您所描述的操作在技术上不允许完全符合规范;但是、您所描述的操作几乎在任何真实的系统中都有效。

    大多数合规性测试人员甚至不会发现您不符合合规性、因为他们通常一次测试1个端口、在这种情况下、您的计划将通过。

    只要您的客户知道他们可能需要更换电缆以使系统正常供电、我就不会看到您建议的内容有任何问题。

    此致、

    卡盘