This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22675:驱动器板由15V 供电。 通电后、指示灯熄灭、G 和 E 端子上无电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340050/lm22675-the-driver-board-is-powered-by-15v-after-power-on-the-indicator-is-off-and-there-is-no-voltage-at-the-g-and-e-terminals

器件型号:LM22675

电源上电后、第一级电压15V 的输出正常。 使用万用表测试第二级后、在5V 和20V 电源芯片 U19中发现短路。 U19被移除后、5V 短路故障恢复、并且芯片的引脚8和引脚6被短路。

再次通电后,显示屏指示灯未亮起,并且 G 和 E 端仍然没有电压故障。 进一步调查表明、D23和 D16二极管(变压器输出侧的整流二极管)存在短路和热现象。 拆下两个二极管后、用新器件替换它们、再次通电后、电路板正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用我们的产品。 您能否分享该原理图、还能告诉我们工作条件、包括输入电压和负载电流?  

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     5V 负载相对稳定、功率不超过0.5W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、但它是完整的原理图吗?  我找不到 D23和 D16的位置、也找不到变压器、它们与 LM22675电路有何关联。 您分享的原理图对我来说似乎没问题。

    谢谢。

    友好