This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:获取用于生成输出的电路时遇到问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327854/ucc256404-trouble-getting-circuit-to-generate-output

器件型号:UCC256404

你好。  我有一个设计是使用256404的大功率转换器、该转换器正在经历启动动作、但不输出任何明显的电压、并且每1秒保持重启。  它旨在以1.2kW 的功率输出30V 电压。

输入为来自 PFC 级的400V-DC、但我目前使用 工作台电源绕过了该输入。

我还提供了工作台电源提供的 VCC、并在 BLK 输入上施加1.2V 的固定电压。

下图以黄色显示了 HO 开关电压(在 FET 引脚上测量)。
红色迹线显示了变压器输出端的电压(谐振电容器的输入-原理图中的 TP-B1)

我不知道这是可以预期的正常波形、还是某件事不对。  我希望有人可以向我指出正确的方向、如果我可以进行更多测量来帮助诊断的话。

请提供有关查找内容的任何指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会审查并回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您能否与您分享设计计算器和功率级值? 您是否曾尝试使用带有40x 控制器的功率级进行仿真、以确保在控制器周围放置正确的无源器件。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三相整流数学运算-仅限 LLC 2.xlsx

    希望此链接可用于我的设计计算器。

    谢谢 Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试使用功率级和40x 控制器进行仿真,以确保在控制器周围放置正确的无源器件。

    Manikanta 您好-我不知道您的意思是什么-什么是40x 控制器?  我在下面发布了一个指向我的设计计算器的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我指的是 UCC256404控制器。 您能尝试使用 此处提供的模型来模拟您的电源系统吗?

    另外、您能否告诉我 LL/SS 引脚的电容值是多少? 原理图中没有明确其价值。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LL/SS 引脚的电容值是多少?

    是400 nF。  四个电容器的值相同。

    我正在查看该仿真器、现在、我将告诉您如何开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您可以尝试在 LL/SS 引脚放置1uF 电容器吗? 这应该会增加启动期间的开关频率。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-此设计虽然取得了一定的成功、但仍然存在一些问题。  我发现了一些导致电源无法成功通电的制造问题、我想我现在已经消除了所有这些问题。

    我还完全修改了组件的值、使其能够在100V 输入电压和6V 输出电压下运行、因为在400V 至30V 电压下、加电后会立即使 UCC256404和输入 FET 受损。  顺便说一下、8:1的变压器匝数比不正确(对于400V 到30V)、我需要它更像11:2、因此在我使用新变压器绕组时用于测试的输入:输出电压比发生变化。

    在100V 输入、6V 输出下、我使其运行得很好、但我只能在约50W 的功率下运行、因为输出整流器变得非常热-我想它们没有正常饱和。
    一旦我重新映射200V 输入、12V 输出-我施加电源、它会立即炸出 UCC 和输入 FET。  因为我已经了解了大约80个 FET 和20个 UCC 芯片、所以现在的价格已经相当昂贵了。

    我不知道是通过 FET 将 UCC 拉下还是由 FET 关闭、但我们欢迎大家提供任何建议。
    为了使它们之间相互隔离、我正在考虑使用外部栅极驱动器为 FET 供电、例如 IR2127、但这些器件的开启/关闭传播延迟是否会对 UCC 的死区时间开关造成严重破坏?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    以下是将外部栅极驱动器连接到 UCC25640x 的方法:

    此致

    马尼坎塔