This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:使用 TPS54202H 的反相设计未启动

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341584/tps54202h-inverting-design-using-tps54202h-not-starting

器件型号:TPS54202H
主题中讨论的其他器件:TPS54202

您好!

 已在链接的论坛帖子中添加了带电路的已构建板。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320239/tps54202h-schematic-check-for-5v-to--17v-inverting-buck-converter

但是、我没有看到任何输出电压。 它应该为-14.6V。 我们已断开所有输出电路以隔离问题。 EN 引脚(引脚5)为1.300mV、而 VIN (引脚3)为5V。 我探测了 SW 信号(引脚2)并且没有发现任何振荡。

EN 引脚通过一个7.63k 以上的22k 分压器、顶部连接5V、底部连接-17V 电压轨。 因此它应比-17V 电源轨高5.66V、完全处于7Vmax、EN 范围内。

电感器为56uH、反馈网络为47k /2k 、100pF (根据 Webench 进行补偿)、从 VFB 到电感器输出(GND)。

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克·赫

     

     

      

    利 您能否附上更新后的原理图? 在器件启动之前、'-17V'还未开始建立、IC_GND 为0V、与系统 GND 一样。 因此、当施加5V Vin 时、EN 到 IC_GND 的电压为5V*(7.63k)/(22k+7.63k)=1.28V、这非常接近数据表中指定的 V (EN_Rising)。 请配置分压器、使 EN 到 IC_GND 高于1.35V、以确保器件可以正常启动。 '-17V'建立后、EN 到 IC_GND 的电压为(5+17) V*(7.63k)/(22k+7.63k)、正确的情况是、我们需要将该值保持在<7V。 我不确定 EN 引脚(引脚5)是如何变为1.300mV、您能检查一下吗? 谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示。 我最初使用100k 比7.87k 的 EN 电阻分压器尝试它、但也不起作用。 如何最好地确保 EN 引脚高于 IC_GND (在本例中为我们的-17V 电源轨)大于1.35V、但不超过 VEN、最大值为7V? 如果电阻分压器是22k 除以10k、则:

    启动:VEN =(10K/32k * 5V)=比 IC_GND 高1.56V

    正在运行:VEN = 10K/32k *(5V + 17V)= 6.875在 IC_GND 之上

    这会起作用、但在任一侧都没有很大的裕度。 我想另一种实现该目标的方法(尽管是断断续续的)是要更加用力地撞击它(例如、10k Ω 的电阻分压器、而10k Ω 的电阻分压器)、这样在运行时电阻分压器的输出会更高、 但随后 在 EN 引脚到 IC_GND 之间使用5.6V 齐纳二极管将该电压限制在比 IC_GND 高5.6V。

    I 已重新测量 VEN。 使用电流电阻分压器(22k 除以7.87k)、测量值为1.27V、这是有道理的、因为(7.87/(22 + 7.87))* 5V = 1.3V。

    我还在替换 TPS54202过夜、以防该器件损坏。 我还可以测试其他电路板。

    谢谢。

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克·赫

        

     

    利 22k 除以10k 的解决方案可以正常工作。 如果您希望留出更多裕度、并且齐纳二极管上的功率耗散不会成为问题、则可以在 EN 和 IC_GND 之间添加一个齐纳二极管。 电路现在是否正常运行? 谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在10k Ω 范围内将电阻分压器更改为22k、并且更换了 IC、现在可以正常工作。 谢谢你。