大家好!
我是电子产品设计领域的初学者、我想深入到这个社区、从那些拥有更多经验的人那里获得一些指导和建议。
我正在从事一个项目、该项目涉及监视高温表面(约 130°C 到190°C)以及通过无线方式传输该数据。
我计划使用 与 NRF24L01配对的 STM32微控制器来构建无线模块。
为了为此设置供电、我根据 BQ25570设计了原理图、其中整合了超级电容器和热电发电机(TEG)。 该设计严格遵循 BQ25570数据表第28页提供的示例。

我根据数据表中的建议选择了电容器和电感器,并使用 专用的 Excel 工具计算了控制纳米级功率管理的电阻器的值: 
我正在寻求有关我的设计的一些特定领域的反馈、非常感谢您可以提供的任何见解:
- 您能否查看我的原理图以了解任何潜在错误?
- 我不确定如何为 VBAT_OK 和 VBAT_OK_HYST 确定合适的值。 在其他设计的启发下、我已将这些设置为2.8V 和3.1V、但我想了解这些选择背后的原理。
- 对于超级电容器、我正在考虑1.5F 5.5V 模型、这促使我将 VBAT_OV 设置为5.45V。 这种配置看起来是否合理?
- 数据表指定了使用"低泄漏"CREF。 像这样的 MLCC 电容器是否适用? 我知道 MLCC 具有低泄漏电流、但想知道这是否符合预期。
- 我将有一个开关可从电源(USB 或 TEG)中选择、似乎可以连接/断开负载、但请允许我再次检查这一点。
- 最后、我将探讨 TEG 模块的选项。 我目前正在研究 一个 5V TEG 模块、如那个[LINK]。 这是否是与 BQ25570结合使用的相关选择?
我渴望听到你的想法和任何建议,你可以提供.
非常感谢。