This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:TPS259804短路实验表明性能不一致

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343631/tps25980-tps259804-short-circuit-experiments-show-inconsistent-performance

器件型号:TPS25980

大家好、

我的客户在其电路板中使用了7个 TPS259804、具有相同的外部电路。

但是、在进行短路实验时、TPS259804的表现不同。

3个可以在短路测试时直接保护、4个不能直接保护、在几个人之后做了保护动作。

下面提供了相关波形。

第一个结果基于正常的三个结果。 在开路负载测试(0A)和5.2A 负载测试下、芯片都可以执行保护操作。

第二个结果基于异常4。  在开路负载测试(0A)下、芯片可以一次保护、而在5.2A 负载测试下、芯片 无法立即保护。

原理图如下所示、所有这七种都是相同的原理图。

e2e.ti.com/.../0160.Schematic.pdf

我需要你们的团队帮助我指出可能导致这种现象的原因。

感谢您投入宝贵的时间与精力。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    这些电子保险丝的输入电容是多少?

    您能否在 异常 电子保险丝的输入端添加1uF 并重新测试。

    此致

    勒凯什