请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2120 大家好、
在我的客户充电器应用中、它们有2个来自 USB 或 Qi 的电源输入源。 TPS2120可用于输入源开关和针对 USB 输入的 OVP/OCP 保护。
我想向您确认、是否可以通过使用阻值大于100k Ω 的 RLIM 将 OCP 电流限制设置为低于1A?

它们的 USB 最大电流小于500mA、理想情况下、 它们希望将电流限制设置为接近500mA。
此致、
欧内斯特