This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:我们是否有输入电压范围为1.2V 至5.5V 的电源多路复用器?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342772/tps2116-do-we-have-a-power-mux-that-has-voltage-range-inputs-from-1-2v---5-5v

器件型号:TPS2116

您好!

我的问题是标题:

我们是否有输入电压范围为1.2V 至5.5V 的电源多路复用器?  

此致、

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    不可以、我们没有任何可以低至1.2V 的电源多路复用器、但您可以使用2个 TPS22916 (或类似器件)来创建低压电源多路复用器。

    谢谢。

    帕特里克