This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C50-Q1:UCC28C50反激式 PSR 启动和调节

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C50, UCC28C50-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328417/ucc28c50-q1-ucc28c50-flyback-psr-startup-and-regulation

器件型号:UCC28C50-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C50

从这些反激式 PSR 和 SSR Webench 设计开始:
webench.ti.com/.../SDP.cgi
webench.ti.com/.../SDP.cgi

 我刚才 用定制的多输出变压器构建了2个电路。
虽然 SSR 电路似乎正常启动和调节、但 PSR 不会启动。  马戏团的表现如下,并复制了 Webench 的设计:

进行一些测量@30Vin 时、我注意到 Vdd 引脚7 UCC28C50的电压显著低于其 Vddon 阈值(如原理图中所述为4.36V)。
停留在30V 以下我可以启动 IC 只是在短时间内绕过2个启动电阻器 R89-R90、以看到控制器的振荡启动和 Vout 在空载时。 但是、如果施加极小的负载、则 OUT 会下降、无需再制造。
我不确定生成的 Webench PSR 原理图是否正确?  在我看来、启动电阻器和来自初级辅助绕组的整流电压之间应该有一个去耦二极管。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    -我看不到您分享的链接中的 webench 设计建议。

    -查看您的原理图,我注意到:

    1. RT/CT:未放置和连接 RT 电阻器。 需要在 VREF 和 RT/CT 引脚之间连接 RT、以在导通期间为 CT 电容器充电。

    2.软启动:Q7的基极应通过 R99连接到 VREF。 它在您的原理图中连接到 COM 引脚。 请注意 BAT30CW 是悬空的。

    3.斜坡补偿:我建议连接一个电容与 R96串联。 请查看建议设计值的第9.2.2.13节。

    4. Rstart:必须在设计启动电阻时考虑到 VDD 引脚上的典型启动电流为75uA (UCC5x...) 和 UVLO。

    如果您对组件选择有任何疑问、我建议遵循数据表标准设计(第9节)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Manuel
    以下是从生成到上述缺失链接的 webench 报告:
    e2e.ti.com/.../5751.WBDesign8_5F00_PSR_5F00_NoOpto.pdf

    关于您的笔记:
    1- Rt 由 R97和 C115代表,如 webench 报告中所示
    Q7的基极通过 R99连接到 Vref:

    3-OK、用于添加一个与 R96串联的电容器。 不过、我还尝试禁用斜率补偿(打开 R96)、但没有任何结果。
    4- Rstart 值与 Webench 报告中的值相同(共78K ),使 Vdd 电流在事实上大于75uA。 正如您提到的典型反激式应用

    我尝试在电压反馈路径和 UCC5x Vdd 引脚之间插入一个去耦二极管+电容(但生成的报告中未显示) 、但没有任何 结果(即 IC 未启动)。

    期待收到您的来信、谨致问候!

    弗拉维奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Flavio。 我们明天下午会再来的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Flavio。 为了进行更好的调试、请显示(VIN-GND)、(VDD COMP-GND)、(VOUT)的启动单冲波形 GNDS )的示波器中。 我们需要检查 VDD 是否正在触发 UVLO 并且/或者它是否处于故障模式。 您可以查看 UCC28C50用户指南第5节"性能数据"中的启动波形、了解波形的幅度和时间刻度(如下所示)。 请注意、GND (初级接地)和 GNDS (次级接地)是不同的接地基准、因为次级侧与初级侧相隔离。

    用户指南: UCC28C50的用户指南

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Manuel)好。 下面附上了启动时的波形屏幕截图。
    CH1 (纹波):输入电压
    CH2 (青色):VCC (引脚7 UCC28C50)
    CH3 (品红色):Vref 输出引脚 UCC28C50
    Ch4 (输出):Vout (次级输出通过差分探头获得)

    此外:
    - Vref 信号脉冲(约30ms 周期)和 Vcc 永远不会超过芯片的启动阈值(典型值7V)
    -我注意到 Vcomp 信号管理静止(未在屏幕截图上看到)
    -在斜坡补偿网络上引入了一个1uF 电容(与 R96串联)

    我想知道:生成的 Webench 电路是否正确?

    谢谢

    弗拉维奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Flavio。

    感谢您提供的波形。 根据 VCC 波形、UCC28C50处于故障模式(斜升和斜降 UVLO 开/关)。

    我对 Vout 波形有一个问题:为什么它在整个时间长度内显示6V 恒定值? VOUT 应从0V 斜升至设定点所需值(6.5V)。 输出电容器是否已预偏置/预充电? 请确保 Vout 为0V、 电源(反激)已关闭 。 您可以放置一个高电阻值(10Kohm)以在电源关闭时对电容器放电、或者您可以轻轻/小心地短接  测量输出电压。  

    查看 WEBENCH 报告、可以看到设计原理图以向 6.5V@1.5A 单个输出提供电源 (9.75W)。 在您的实际原理图中、我可以看到有多个输出绕组、是功率分布吗? 每个输出的负载条件是什么?

    请确认这是您使用的变压器:

    可能是 VIN=30V 的电压不够高、无法使器件导通、它是以更高的 VIN 值开始吗?

    现在已确认故障模式、如果启动问题仍然存在、我们需要检查您的 (DRV-GND)、(CS-GND) )、 (COP-GND) (VCC–GND)和(VOUT GNDS )波形以查看器件中触发的故障类型,然后我们可以解决该解决方案。 如果您的示波器只有4个通道、请跳过(VOUT - GNDS )。 进行单次拍摄时、检查所有波形的最佳刻度以便能够看到所有波形。 始终选择开启(UVLO-GND)通道、上升 VCC 开启。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:
    您的问题如下:
    由于反激不会开始处于故障模式、Vout 仍为低电平0V (Vout 6V 只是我输入波形中的贝尔值)。 事实上、Ch4 OUT 是变压器二次侧的 V_LOG_UNRW OUT。
    Webench 无法设置为毫升次级输出、因此我模拟了接收定制传输器的6个次级输出全部功率。 相同的定制信息已通过以下 Webench 仿真电路启动、采用光耦合器次级侧电压反馈的电路实现方案进行了测试:


    在我们的例子中,二次电压反馈被采用在 V_LOG_UNRW 输出上(约6V),也就是说,输出的负载变化最大(其他5次输出具有轻负载和恒定负载)。
    在此类电路中、UCC28C50输入启动电压(Vin)约为15V、并且输入和负载调节正常工作。
    您可以看到、大多数初级侧元件(以及超声波换向器)是相同的、但在这种情况下不会发生故障!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    感谢您的投入。 请继续上述波形范围中的探测、以进行进一步调试:  (DRV-GND)、(CS-GND) )、  (COP-GND)  (VCC–GND)和(VOUT GNDS )。 如果只有4个通道、则跳过 VOUT。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:


    很抱歉答案被延迟了。 并附上了您询问的示波器跟踪。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    我将在星期一早上回到你的身边。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    根据您的波形、即使(UVLO-GND)达到 VDD ON 且(COMP-GND)达到3V、(DRV-GND)也根本不提供脉冲。 这很奇怪、您是否检查了是否正在正确测量(DRV-GND)? 如果根本没有脉冲、则主开关永远不会打开、 电源也永远不会传输到次级。 您是否已检查主 FET 是否未损坏? 您刚才提到、该原理图适用于更高的 VIN 或应用 SSR 时。 您是否确认?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    MOSFET 正常、也尝试更换控制器。
    我确认类似的原理图(针对 SSR 反馈进行了修改)工作正常。

    我还确认我的第一篇文章中报道的内容:
    保持在30V 以下(为了保持在 UCC28Cxx 的30V 绝对最大额定值以下、我可以短暂旁路2个启动电阻器 R89-R90启动 IC、以便我可以看到控制器的驱动以及没有稳压输出。
    这是上面这些信号的屏幕截图:

    我还尝试对 IC Vdd 进行去耦、按照数据表上的建议放置了阻塞二极管+电容(Webench 设计中未提供)、但没有结果:


    尽管有 Webench、您能否确认是否必要?

    谢谢

    F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Flavio。

    1.我不建议将 VIN 电压直接连接 到 VDD 引脚。 它可以处理的 VDD 最大电压为30V (见下文)、这与您情况下的最小电压相同。 Rstart 应在最低线路电压(30V)条件下设计、并提供高于 UVLO_ON (UCC28C50-Q1为7V)最大启动电流(75uA、请参见下文)的电流。 我建议采用75uA*2=150uA 的设计。 然后 Rstart=(30V-7V)/150uA=152k Ω。

    2.可能还需要增大 CVDD 电容。 CVDD 必须足够高以保持 UVLO_ON、直到辅助绕组上升到足够高以控制对 VDD 的供电(请参阅下面数据表中的)。 在计算开关的栅极电荷(19nC)并考虑到 Fsw=53kHz 时、我估计电荷为114uF。 尝试增加 CVDD、同样非常重要的是、将 CVDD 电容器(100nF 和114uF)放置在 VDD 引脚旁边。 100nF 首先非常靠近(VDD)引脚、然后114uF 靠近100nF 电容器。

    3。C12和 D12是 CVDD 偏置二极管和电容器。 使用初级侧调节时、也需要 D13和 C13 (黄色情况)。 C13是辅助电源二极管、C13是保持 AUX/反馈电压稳定以实现更好调节所需的保持电容器。

    谢谢!