This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:当器件输出关闭时、输出电压= 0.480V。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339494/tps22919-vout-0-480v-when-device-output-is-off

器件型号:TPS22919

您好!  

在锂聚合物充电器电路中、电池电压被输入到 TPS22919、然后该组件的输出由电源开关电路控制。

如果电池正在充电、当 TPS22919 被禁用时、Vout 为0.480V  

如果我断开作为充电器输入的 USB 电缆、Vout 会降至0.002V。

QOD 引脚悬空。  

是什么导致了该电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M F:

    当您断开 USB 电缆且 VOUT 变为2mV 时、电池是否已连接?

    您看到多个电路板/器件出现了这种情况吗?

    VOUT 上是否有大输出电容? 或者、如果 SW_EN 网络不想工作、它可能会重复变为高电平/低电平?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    感谢你的帮助。

    当您断开 USB 电缆且 VOUT 变为2mV 时、电池是否已连接?

    是的、电池始终处于连接状态。

    您看到多个电路板/器件出现了这种情况吗?

    在下周早些时候、我将能够测试其他相同的板

    VOUT 上是否有大输出电容?

    Vout 上没有电容、唯一的负载是 LED D1及其电阻 R1。

    或者、如果 SW_EN 网络不想工作、它可能会重复变为高电平/低电平?

    我连接了用于控制 SW_EN 的电源开关电路、您看到了什么问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、F M:

    很好理解、感谢您的详细介绍。 我认为原理图没有任何问题。 我很好奇、充电器连接时和连接时之间为何存在差异-您能看到原因吗? TPS22919 VIN 在这两种情况下是相同的、对吧?

    据我所知、除非 J3或 PWR_LED_A 上有电压源、否则不应存在任何使 VOUT 保持高电平的情况。

    如果没有、则建议测试另一个或两个板(或更换该单元)、以查看这是否是应用系统问题、或者器件是否已损坏。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    TPS22919 VIN 在两种情况下是相同的。
    没有任何器件连接到 J3或 PWR_LED_A。

    几天后、我将测试另一个相同的电路板、并告知您结果。

    非常感谢您查看原理图。


    此致、

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    我测试了另一个电路板、但问题是系统的。

    无论是否存在电池、如果连接了输入 USB 电缆、Vout 上都存在大约0.48V 的电压。

    此时、我将开始寻找 VUSB 和 VOUT 之间的短路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    是的、听起来就像对 VBUS 和 VOUT 短路、这是最可能的情况-可能是有电阻会使 QOD 引脚的电阻分压器成为可能。 请告诉我结果。

    谢谢。

    帕特里克