This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003 SCH 审查和应用检查

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344287/bq51003-bq51003-sch-review-and-application-check

器件型号:BQ51003

团队成员

您能帮我完成这篇 SCH 点评吗?

e2e.ti.com/.../WLC_5F00_BQ51003_5F00_2.pdf

SCH 参考以下随附的文件。

e2e.ti.com/.../TIDRIR7.PDF

这是一个耳机项目、用于耳机中的盒子。 希望这款手机可以支持 Qi 无线充电

计划将 TI BQ51003用作 RX。

以下是应用问题。

1.由 AD 和 AD_EN 引脚功能控制。 我们可以切换无线和有线充电吗? 并且不需要任何电源多路复用器、因为有线充电具有高优先级。

2.我们对电感有任何要求吗?

e2e.ti.com/.../ENS000175290_5F00_WPC_2D00_W_2D00_P_2D00_RX_2D00_CF_2D00_139_5F00_Specification_5F00_P0_5F00_20221226-_2800_3_2900_.pdf

e2e.ti.com/.../760308101219.pdf

您认为哪一种解决方案可以满足他们的要求

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    示意图-- WLC BQ51003_2看起来不错。  可能需要一些调整来匹配 RX 线圈( C803, C804, C805 )  

    以下是应用问题:

    1.由 AD 和 AD_EN 引脚功能控制。 我们可以切换无线和有线充电吗? -- Bill J -是的 BQ51003将控制 U806并执行电源多路复用功能。

    2.我们对电感有任何要求吗? -- Bill J -是的,这将取决于线圈的大小,较小的线圈需要更高 L ENS000175290_WPC-139 W-P-RX-CF 看起来好它是小但不是太小,并且 L 值更高20uH。   760308101219较小,L 值较低,不适合。