This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:竞争对手 RT9807-30GB、3.0V 电压监控器 SOT23-5、P2P 推荐。

Guru**** 2515415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344243/tps3808-competitor-rt9807-30gb-3-0v-voltage-supervisor-sot23-5-p2p-recommend

器件型号:TPS3808

大家好、

是否有攻击 RT9807-30GB 的 P2P 器件?(3.0V 电压监控器 SOT23-5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS3808EG33DBVR 具有最接近的引脚排列。 可将 SENSE 连接到 VDD 以实现相同功能。

    谢谢。

    沃尔泰