This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:27201与27200之间的差异

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27200, UCC27200A, UCC27201A, UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343292/ucc27201-the-difference-between-27201-and-27200

器件型号:UCC27201
主题中讨论的其他器件: UCC27200UCC27200A

尊敬的专家:

我对 CMOS 输入和 TTL 阈值有一点困惑。 它们能否直接从 C2000连接?  

在该表中、输入上升阈值为5.8V、这是否意味着它仅在输入高于5.8V 时才具有输出? 请帮助解释。 非常感谢。

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    感谢您联系 TI。

    UCC2720X 可以接收来自 MCU 的输入信号以放大电流。 在某些情况下、您会在栅极驱动器的 HI/LI 输入之前放置一个电阻器。 我们在 此处提供了采用 C2000和 UCC27201的参考设计。
    TTL 和 CMOS 输入之间的主要区别在于输入电压电平的范围。 对于您提到的具有5.8V 电压的 UCC27200、这意味着在输入电压为5.8V 或更高时、栅极驱动器将其读取为高电平状态。

    相对于非 A 型号、我们实际上建议同时使用 UCC27200A 和 UCC27201A、因为它们具有负电压处理能力、并通过更多的引脚和/或封装数量来实现额外的设计灵活性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、耶利米、

    这意味着输入电压为5.8V 或更高时,此状态将显示为高状态

    C2000 I/O 电压为3.3V、如果 C2000的输出为高电平、但3.3V 低于5.8V、UCC27200会将其识别为低电平。 请更正我的错误。  

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    感谢您在 E2E 上发帖。 耶利米很快就回来了。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    感谢您在为期3天的周末的耐心等待。

    您是对的。 此参考设计使用 UCC27201、但 UCC27200不会接收作为高电平状态的 C2000 3.3V 输入。

    谢谢。

    耶利米