This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:LV2862Y 前置驱动器->过冲 LDO ->损坏的 MCU

Guru**** 2532090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343854/lp2992-lv2862y-predriver---overshooting-ldo---damaged-mcu

器件型号:LP2992

您好!

我们测试了一个电路、该电路需要一个充电电压为42V 的10芯串联电池组在空闲状态、并连接到 LV2862Y 直流/直流转换器以从电池生成12V 电压。
我们还有一个12V LDO、它会产生5V 电压并连接到 MCU。 该电路在连接到限流电源时表现非常好。

但当我们插入10节电池组时、12V 输出会过冲并炸出几个组件、LDO 输出会过冲并炸出连接到其输出端的 MCU。

在满足此要求时、电池组主要是热插拔的。

上述两个器件都有内部软启动、不应发生这种情况。 我们需要专家的意见来解决这个问题。

此致

加内什·维诺德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,

    您能否共享 LP2992原理图? 您是否收集了热插拔波形? 如果您可以捕获42V 热插拔、直流/直流输出和 LDO 输出、这对于了解器件过冲的原因非常有帮助。  

    过冲的幅度是多少?

    您可以在电路板上放置浪涌电阻器来限制浪涌电流的串联焊盘吗?

    谢谢。

    尼克