This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92310:电源管理论坛

Guru**** 2593590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343882/tps92310-power-management-forum

器件型号:TPS92310

我希望 TI 工程部门为我的公司 ACTA-TechUS 正在实施的一个新的 HVAC 项目提供帮助。 它会在 电源及相关控制系统中大量使用 TI 半导体。 我们的目的 是使用所有美国制造的组件和部件来设计硬件。

该系统将需要 从110 VAC 60Hz 电力线获得的介于90 V DC 和110 VDC 之间的工作直流电压。 我们的设计目标是使用电容耦合设计构建无变压器的电源。 我们以前已经在提供36Vdc 和750 mA 的电源上完成了这项工作。 对于 HVAC 系统、我们将需要高达15安培的直流电压。 三端双向可控硅开关元件、晶闸管

我们有一些潜在的电路设计、我想招聘 TI 工程团队来协助选择合适的 TI 元件并帮助我们将其设计到系统中。 当前的设计使用以下类型的组件:三端双向可控硅开关元件、晶闸管、光耦合器和标准半导体、二极管等。

请让工程组的某个人与我联系以创建计划。

首席技术官 Peter Kaufman

阿克塔技术公司

6121 183街

New Meadows, NY 11365-2114

(718) 445-0038

info@actaitechus.com 或 pkaufman@d2ir.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    幸会。

    我是负责 TPS92310的工程师、我只负责 LED 驱动器器件。 除了 LED 驱动器、我无法帮助您进行系统设计或组件选择。 如果您对 LED 驱动器有任何疑问、欢迎随时与我联系。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我知道、您只能使用 LED 驱动器、但我仍想与 TI 联系、协助我进行之前讨论过的电源开发。 请将先前消息中的这些信息传递给相应的工程师或工程管理组:

    我希望 TI 工程部门为我的公司 ACTA-TechUS 正在实施的一个新的 HVAC 项目提供帮助。 它会在 电源及相关控制系统中大量使用 TI 半导体。 我们的目的 是使用所有美国制造的组件和部件来设计硬件。

    该系统将需要 从110 VAC 60Hz 电力线获得的介于90 V DC 和110 VDC 之间的工作直流电压。 我们的设计目标是使用电容耦合设计构建无变压器的电源。 我们以前已经在提供36Vdc 和750 mA 的电源上完成了这项工作。 对于 HVAC 系统、我们将需要高达15安培的直流电压。  

    我们有一些潜在的电路设计、我想招聘 TI 工程团队来协助选择合适的 TI 元件并帮助我们将其设计到系统中。 当前的设计使用以下类型的组件:三端双向可控硅开关元件、晶闸管、光耦合器和标准半导体、二极管等。

    请让工程组的某个人与我联系以创建计划。

    谢谢!

    彼得·考夫曼

    info@acta-techus.com

    718-445-0038

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请 联系 客户支持中心–主页-客户支持(TI.com) 、并查看您能否从 TI 现场团队获得一些支持。

    此致、
    周老师