This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:安全工作区数据

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335995/tpsm8d6c24-safe-operating-area-data

器件型号:TPSM8D6C24

您好!

您能否分享可以根据 TPSM8D6C24的结温或环境温度检查工作电流的数据、如下例所示?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    救世主将在这一周结束时对此作出回应。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    目前、我们没有该模块的 SOA 曲线、

    但请告诉我您的应用规格是什么、以便我可以尝试为您提供  

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主,

    感谢您的支持。

    我的客户请求获得以下条件的 SOA 曲线。

    • 输入电压= 12V
    • 输出电压= 0.85V
    • 四相

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    我将在下周中再次更新,因为我必须做基准 测试和收集一些数据点以估算  

    您的应用的最高电流是多少、同时您是否关注任何特定的气流条件

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主,

    客户的最大电流为110A,没有特定气流条件,但请检查无风情况和其他几种 LFM (线性英尺/分钟)条件,如示例所示。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    今天没有气流的情况下、我们将获取一些数据、看看我能否在一周结束前提供一个估算值。

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH
    您是否还能告诉我该应用的开关频率

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主,

    它们使用550KHz、4相。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    以下数据是 在无气流条件下使用 TPSM8D6C24 4ph EVM 进行的基准测试得出的估算值

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主,

    感谢你的帮助。

    上面提供的 SOA 曲线基于 Ta。 您能否提供 Tj 或 TC 的 SOA 曲线?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    TPSM8D6C24受电感器的 SOA 限制、因为电感器的额定温度低于 IC  

    这是来自 PMBus 遥测和热像仪输出的温度数据、

    此数据是根据 4ph EVM 基准测试收集的

    谢谢!

    救世主