This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542A52:有关 PFM 的问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344310/tps542a52-question-about-pfm

器件型号:TPS542A52

您好、团队成员:

关于 PFM 模式、我有两个问题。

1.在数据表7.4.1中、对于施加5V 输入、不建议启用 PFM。 能否详细解释一下? 在低输入电压的情况下会发生什么情况? 它是否影响检测会导致意外波形的谷值电流过零? 启用它也没有问题?

2.我的客户注意到 RSS 值在修订中发生了变化。 如果客户将 RSS 用作10k 或16.2k、会出现什么情况? SS CLK 和断续持续时间可以被视为线性内插?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀

    1.过零由内部供电、由于 Vin 低、内部压降过零可能会影响精度、导致设备不能进入 PFM 模式

    2.我想您是指 SS clk 频率降低2倍、对于相应的设置断续时间增加 2倍、 但请遵循最新的数据表值

    谢谢!

    救世主