This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:PFC 的电源电压 UCC28056

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341469/ucc28056-supply-voltage-for-pfc-ucc28056

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件:UCC28740

嗨、团队,

现在我们使用 PFC 控制器和反激式(UCC28740和28056)作为电源解决方案。

那么、PFC UCC28056的建议电源电压是多少?  UCC28056是否与 UCC28740使用相同 (这将决定 UCC28740定制变压器辅助绕组是否可同时提供电源)

 

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说相同的偏置电压吗?  Vs 实际上是辅助绕组检测引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也可以使用辅助绕组电源为 UCC28056供电。  只需确保电压小于 UCC28056的最大 VCC 电压并高于 UVLO 阈值。  您仍需要涓流充电电阻器来启动 UCC28056。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "老式"方法是在升压电感器上添加一个辅助绕组、以提供一个自举电源来为控制器供电。 无论谁设计的升压电感器、都可以添加适当的匝数来提供标称电源电压、使芯片在开关启动后仍能正常供电、但 Mike 正准备添加预充电电阻让芯片启动。 祝你好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    我已经看到使用了这种技术、它运行得很好。

    此致、