This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:UCC27531

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343423/ucc27531-ucc27531

器件型号:UCC27531

大家好!

在下面的驱动电路中、当光耦合器内的晶体管关闭时、UCC27531的引脚2相对于其 GND 引脚4将处于31V (13V + 18V)、因此超过了27V 的绝对最大额定值。  

请告知我的理由是否正确。 如果是、则需要正确更新数据表。

此致

Ik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ik、

    感谢您在 E2E 上发帖。 我们的一位专家将很快与您联系。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ik、

    我查看了原理图、您答对了。 感谢您发送编修。

    谢谢。
    鲁巴斯