This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:0.6V 预偏置启动

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344258/tps7a33-pre-bias-startup-with-0-6v

器件型号:TPS7A33

大家好、  

只是想在启动前检查输出电压上是否有0.6V。 它会影响正常启动吗? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    该器件在输出引脚与 GND 之间的绝对最大值为0.3V、因此我预计0.6V 用于正向偏置某些内部二极管、并可能损坏器件。  

    谢谢。

    斯蒂芬