This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:关于加载模式/选择的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343926/bq27426-question-about-load-mode-select

器件型号:BQ27426

您好,

燃油表系统侧应用程序、加载模式/选择使用默认值0x81。

当前平均放电功率:

1 μ A、平均放电功率、它的平均放电频率是多少?

2 μ s、何时开始求平均值?
3 μ s、放电时间不符合平均时间要求、使用的值是多少?
4、在间歇性放电的情况下、如何计算平均值?

5、当 Load mode/select=0x81时、AVG P Last Run 的值是否会用于预测?
6、AVG P 上次运行在此模式下如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1: 它每秒平均一次。

    #2: 从放电开始。

    #3:没有最低限制。

    #4:它总是在开始放电时开始取平均值,因此每次监测计进入放电状态时,这将重新开始。

    #5:当状态变化触发模拟时,它将使用 Avg P Last Run。

    #6:当放电停止时,监测计会保存上一次放电的平均值,并将其用于下一次仿真。