请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 您好,
燃油表系统侧应用程序、加载模式/选择使用默认值0x81。

当前平均放电功率:
1 μ A、平均放电功率、它的平均放电频率是多少?
2 μ s、何时开始求平均值?
3 μ s、放电时间不符合平均时间要求、使用的值是多少?
4、在间歇性放电的情况下、如何计算平均值?
5、当 Load mode/select=0x81时、AVG P Last Run 的值是否会用于预测?
6、AVG P 上次运行在此模式下如何工作?